This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:增益在 100kHz 至 500kHz 范围内下降

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624257/lm7171-gain-dropping-off-in-the-100khz-to-500khz-range

器件型号: LM7171

我们正在尝试将 MSK0032/LH0032CG (U9) 替换为 LM7171、并遇到 100kHz 至 500kHz 范围内的问题。 看起来是容性负载。 请看一下随附的图片、看看是否有任何明显的东西我遗漏了。 较低的频率看起来很好。 该器件的运行频率为 40Hz 至 500kHz。 我们确实在 U9 和 C47 的输出端之间添加了一个 50 欧姆电阻器。

 

我无法将图像或.pdf 文件上传到此文本窗口、因此我会在通过电子邮件联系后通过电子邮件发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    我向您发送了一个朋友请求、因此我们可以尝试通过那里发送 PDF。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0811450_2D00_01B_5F00_SCHEM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复您的评论允许我发送 PDF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    我在您分享的原理图中找不到 LM7171 器件。 您能分享此器件的设置以及在输出端看到的问题吗?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、
      LM7171 安装为 U9、其中 LH0032CG 显示在原理图中。 我们看到增益在 100kHz 和 500kHz 之间下降。 具有相同的反馈电阻器、但我们在 LM7171 和 C47 的输出端之间添加了一个 50 Ω 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    PCB 是否已重新设计? 我有点困惑、因为 LM7171 不是  LH0032CG 的一部分。 但是、查看原理图、您可以打开 LM7171 输出端的开关、并查看电路是否影响负载。  LH0032CG 确实比 LM7171 具有更多的输出驱动、因此我很好奇、如果您打开输出、您是否会在探测时看到任何衰减、而不是强制驱动负载。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

       PCB 尚未重新设计、因为我们尝试首先让 LM7171 发挥作用、而一些元件可能需要更改。 打开输出上的开关也会打开 U9 输入上的开关、因为它们都是同一个继电器。 我想我们可以打开 C47 并查看那里有多少负载。

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    我知道、如果可以移除串联电容器、我会尝试移除该电容器并查看负载是否会影响您的放大器。

    此致、

    Ignacio