This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:寻找具有警报功能的高带宽电流检测解决方案(类似于 OPA818)

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625185/opa818-looking-high-bandwidth-current-sense-solution-with-alert-function-similar-to-opa818

器件型号: OPA818

尊敬的专家:

参阅主题: 用于快速瞬态电流监测的推荐解决方案、

客户已经测试了 OPA818、通常看起来不错。 现在、他们正在寻找与 OPA818 类似的解决方案、 该解决方案的带宽约为 2.7GHz、但具有额外的警报功能。
要求是触发 当检测到的电流达到某个阈值(例如 60A)时发出警报信号。 此信号将发送到其控制器 、以启动降频(节流)。  

您是否会推荐适合此应用的解决方案?

 

BR、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    客户可以考虑实施一个比较器、在 OPA818 的输出端出现特定的电压时触发信号。 OPA818 的输出可为主信号路径馈电、并分支到比较器输入。  

    此致、

    Ignacio