This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF156:直流 CMRR 与交流 CMRR

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LF156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625810/lf156-dc-cmrr-vs-ac-cmrr

部件号: LF156

DC 特性 CMRR 何时适用?AC Performance CMRR 何时适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    1. DC 特征 CMRR
    直流 CMRR 适用于 静态或超低频 共模电压(接近 0Hz)。
    • 何时使用它: 使用此值计算由固定共模电压引起的稳态输出偏移误差。
    • LF156 规范: 通常为 100dB。 这确保了输入具有大而恒定的直流失调电压的缓冲器或积分器具有高精度。
    2.交流性能 CMRR
    只要共模信号具有 时变分量或频率分量 (例如 60Hz 嗡嗡声或高速噪声)、交流 CMRR 就会应用。
    • 何时使用: 使用此选项确定放大器在多大程度上能抑制两个输入端出现的动态干扰或“纹波“。
    • 频率依赖性: 与直流值不同、CMRR 会随着频率的增加而降低。 对于 LF156、您必须参考 CMRR  数据表中的“LF156 与频率间的关系“图(图 28)、以找到适合您工作频率的特定抑制值。
    汇总表
    功能 DC CMRR AC CMRR
    信号类型 静态/0Hz 动态/> 0Hz
    主要目标 更大程度减小输出失调电压漂移 抑制交流噪声和“嗡嗡“声
    LF156 值 100dB(典型值) 可变(随频率降低)

    希望这对您有所帮助。  
    此致、  
    Chris Featherstone