This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3472:PCN 释放后、压摆率缓慢变化。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3472

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625955/tl3472-slew-rate-was-changed-slowly-after-pcn-releasing

部件号: TL3472

大家好:

我的一个客户从 10 年前开始将 TL3472 用于大规模生产。

最近、他们发现 TL3472 的压摆率变得缓慢。
它们使用 TL3472、具有 10 倍无反相电路  
并且将正输入信号从 0V 更改为 200mV。  
然后、新的 TL3472 输出会以 5us 的时间上升到 0V 至 2V。  
OLD TL3472 输出在 1us 后从 0 升至 2V。
由于响应缓慢、使用新 TL3472 的所有产品在产品测试时都失败。

 新 TL3472 的任何特性是否已从旧 TL3472 更改?

欢迎您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    我可以通过 E2E 私人消息传递对此提供更多信息。 我将发送朋友请求、我们可以通过消息功能同步。  

    此致、  

    Chris Featherstone