This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1922:TLV1922 设计审查

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625220/tlv1922-tlv1922-design-review

器件型号: TLV1922

大家好、TI 专家。

我想在现有的直流/直流转换器设计中添加 TLV1922、以防止出现欠压情况。  

设计注意事项;
a) 仅需要 UV 保护。 因此、我将仅使用 TLV1922 的第一个通道。

b) 输入由电压范围为 30V 至 48V 的电池提供、一旦电池电压降至 32V、就需要禁用我的直流/直流转换器。  

C) 直流/直流转换器的使能引脚在内部上拉。 当该引脚被拉至 GND 时、转换器开启;当该引脚悬空(高阻抗)时、转换器关闭。

D) 为避免抖动、需要 0.3V 至 0.5V 的迟滞。  

问题;

A) 我的 Sch 设计是否正确?

b) 如何计算迟滞电阻? 我阅读了参考文档、并需要确认当 IN+连接到内部基准时该方法是否适用。

c) 如果我将 OUT1 直接连接到转换器的 EN 引脚、而无需外部上拉电阻器、是否可以?

Design File

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    LimeWire 被我们的内部网络阻止、因此我无法看到您共享的设计文件。

    我不想在查看您的原理图之前进行任何假设;您能将其作为文件上传到 E2E 吗?

    外部迟滞要求 IN+电压能够根据输出状态变化。 由于 TLV1922 通道 1 的 IN+由内部基准保持恒定、因此您需要使用第二个通道来实现外部迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、何秀兰、

    感谢您的回答。

    我尝试将 SCH 上载为文件、但系统说“不允许文件嵌入“。 是否有其他方法向您展示 SCH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ysn:

    我在我这边上传图片时遇到了问题 我想知道导致这种情况的原因是否是同一个问题。

    您是否可以通过电子邮件与您联系? 您可以通过 zip 文件通过电子邮件与我共享它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对我来说很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ysn:

    我将通过电子邮件与您沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho:

    感谢您的宝贵支持。