This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372:TLV2372 出现电压问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625057/tlv2372-tlv2372-in-voltage-problem

器件型号: TLV2372

TLV2372:TLV2372IDR — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛

 

关于我以前曾咨询过的上述链接中的问题、我们现在的修订也有类似的问题。 当 TLV2372 由单个 3.3V 电源供电时、其 IN+或 IN-相对于接地的输入电压是否达到 3.8V? 该电压是长期持续的、而不是过冲。 但是、该电压通过一个电阻器产生、并且输入电流可以限制在 10mA 以内。 这种情况可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这不可行、TLV3202AID 是否可用作 TLV2372IDR 的直接替代产品? TLV3202AID 能否消除我上面提到的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xujunfeng:

    根据您最后一篇文章、似乎您将一个 24.9K 电阻连接到放大器的 IN2+输入端、这将在输入为 3.8V 至低于 10mA 时限制流经内部 ESD 二极管的电流、但如果输入电压持续高于 ESD + 0.5V、则内部 VCC 二极管将持续处于活动状态。 我们不建议这样做、但由于输入电流受限、这可能不会损坏您的器件。

    有关输入保护结构的更多详细信息、请参阅 如何保护运算放大器免受静电放电和电过应力损坏

    考虑到该运算放大器用作比较器、我同意使用 TLV3202AIDR 而不是 TLV2372IDR 可能是一个很好的解决方案。 但是、在相同的输入保护方案下、该器件似乎具有非常相似的绝对最大额定值(输入电压也限制为 VCC + 0.5V、具有 10mA 输入电流限制)、因此 同样的指导也适用于该器件 。 两款器件具有相同的引脚排列、因此 您可以将其用作直接替换器件。

    此致、

    Alex Curtis