This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:最大直流输入电压是多少?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625479/lmh6518-what-s-the-maximum-dc-input-voltage

器件型号: LMH6518

您好、
我看到一篇旧文章的最大直流输入是+/–400mV: LMH6518:LG 模式下输出温漂问题的潜在根本原因 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛。 但无法从 DS 找到该信息、需要确认。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为什么 DS 中不包含此信息、在此主题中将详细说明:  LMH6518:LMH6518 的偏移问题 

    基本上、根本原因实际上是输出问题。 如果器件输出长时间饱和、则可能会出现永久输出偏移问题。 这已添加到绝对最大值表和 (2) 脚注中。  

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,'永久'意味着即使功率被循环,偏移也会存在吗? 也就是说、芯片在某种程度上是“损坏“的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  

    最大直流差分输入电压仍为+/–1V。 但是、即使差分输入较低、输出也不应使其饱和太长。  

    我们测试的“长“时间在几天内。 其他人报告了几个小时。  

    谢谢、

    Evan