This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA950-SEP:元件替代方案

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA950-SEP, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618071/ina950-sep-component-alternative

器件型号: INA950-SEP
主题中讨论的其他器件: INA240

此处的问题相同:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1532913/ina950-sep-engineering-alternative-for-validation?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=INA950-SEP

我正在寻找 INA950-SEP 的商用/汽车级替代产品以进行原型设计。

在这方面是否有任何进展?

 

--

Anibal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anibal、

    您是仅在电气评估中需要此功能、还是在寻找匹配的封装? 我需要检查一下、然后返回给您。

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi、

    最好是一个引脚对引脚兼容的元件。

    --

    Anibal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anibal:

    我刚刚确认、不再有任何计划发布此器件的评估器件。 我建议使用器件信息页面上的 SPICE 模型对电气特性进行计算机仿真。

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi、

    如果我错了、请纠正我、但据我所知、RAD 组件通常基于现有设计。 如果是、则应该有一个与 INA950-SEP 具有相同属性、但具有 COTS/汽车级的 IC。

    感谢你能抽出时间。

    Anibal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anibal、

    您是正确的、但是部件所基于的设备被视为专有信息、因此我无法与您共享。 很抱歉给您带来不便。

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anibal 我正在寻找 INA950-SEP 的工程替代产品、但也没有样品相关信息。 请注意、我是否会有工程替代产品、因为我在制造的 PCB 中使用了这款 IC、每个 IC 的成本约为 250 美元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    不再计划发布此器件的评估器件。

    技术论坛不是询问样品的正确地方、请联系您当地的现场代表提出样品申请。

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Levi ,我没有要求样品,我说在产品信息中没有关于样品的信息,也没有关于库存数量的信息,似乎它是一个过时的器件,即使它说是激活的。 无法购买该 IC。 此外、我认为非常担心的是、TI 发布的产品不仅没有特殊工程模型可替代、而且 INA240 也不兼容、因为引脚排列与 INA950-SEP 在电气方面相同。

    此致、

    Joaquín μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、受试者没有申请样品、同意他的担忧。 搜索芯片时遇到同样的问题、 没有更换、并且似乎已过时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joaquin,你好 Gaston,

    我可以看到器件供货情况:

    如果您在订购方面仍有问题、请联系客户服务团队: https://www.ti.com/customer-support/request-form

    我认为 TI 发布的产品不仅没有特殊的工程模型来替换
    非常担心

    我建议您使用产品页面上发布的 SPICE 模型进行电气评估。 如果您在评估过程中需要使用物理器件、我们目前只能选择购买器件或申请样片。  

    ]另外、INA240 的引脚排列与 INA950-SEP
    在电气上相同、因此不兼容

    INA240 与 INA950-SEP 具有不同的特性、因此无法与 INA950-SEP 引脚对引脚兼容。

    INA950-SEP 于 2025 年 3 月发布、尚未停产。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV