This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:输入电阻

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1626166/lm741-input-resistance

器件型号: LM741

Texas Instruments 应用报告“了解运算放大器规格“中的图 1-2 标明 sig (+) 和 sig (-) 端子之间的电阻为 Ri。 因此、LM741 数据表第 6.5 节中 2M(典型值)的“输入电阻“值是 sig (+) 和 sig (-) 端子之间的电阻、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、回答正确。 LM741 MΩ 表中“输入电阻“下列出的 2k Ω 值实际上是 差分输入电阻 。 这是在同相 (+) 和反相 (-) 输入端子之间直接测量的等效电阻、如图 1-2 所示。

    您可能已经在阅读应用报告时看到过此信息、但如果您没有看到、“了解运算放大器规格“的第 5.8 节将更详细地介绍放大器输入端的不同寄生元件。  

    此致、

    Alex Curtis