This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3607:设计咨询

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3607, TLV3901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625766/tlv3607-design-inquiries

器件型号: TLV3607
主题中讨论的其他器件: TLV3901

设计咨询

我将对 TLV3607 进行设计审查。
我设计了电路、但我想交叉检查是否存在任何问题。

 

 

随机脉冲信号的输入方式为 IN+A
2.输入基准+1.0V 作为 in-A
3. VOCM=+1.2V 和 VOD =+300~400mV 输出为 OUT+A/OUT-A
4.我使用锁存函数。
5.端口 B 被视为一个选项。
6. R302、R293 用于调试目的。


7.是否可以从上述电路输入到 IN+A 端口的电压(例如:–2.0V)?
8.如果向/SHDN 引脚提供+3.3V 电压、是否存在问题?

9. 将 TLV3607 输出连接到 CML 输入是否没有问题? 是否有这样的建议使用方法?

如果您想提供任何建议、请回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hyunkyu、

    请参阅 TLV3901、因为它具有真正的 CML 输出和锁存器。

    1、2、3 — 正常。

    4. TLV3901 也有一个锁存器。

    5.偏置 B 输入以固定输出条件。 请勿让悬空。

    6.? 请勿在原理图中看到这些电阻器...

    7.没有 VEE -(0.2V) 最大 因此、最大–0.2V 没有比较器会接受–2V 的电压。

    8. VCCO + 0.3V(最大值

    9.不 LVDS 和 CML 是不同的标准。 LVDS 是输入端的 100 Ω 端接、CML 是连接到 Vterm 的 50 Ω 端接。 请参阅 TLV3901。

    请参阅以下应用手册第 9-10 页:

    比较器输出类型

    LVDS 终端在输出之间(接收器的引脚 11 和 12 之间为 100 欧姆)、而不是接地。

    R530 和 R531 不正确 (DNP)。 输出(引脚 11 和 12)*在*接收端之间需要 100 欧姆