This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR200:XTR200 是否可以支持输入电压的幅度、无论极性如何都是如此

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1626976/xtr200-can-xtr200-support-magnitude-of-the-input-voltage-regardless-of-polarity

器件型号: XTR200

神父:

客户输入电压为+/–0.1V、XTR200 能否支持输入电压幅度、而不管极性如何? 它们希望负输入电压在正电压下具有相同的输出。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:  

    什么是电源? 他们希望–0.1V 能够输出正输出电压?  

    XTR200 的输入电压范围为 0V 至 5V。

    此致、
    Ashley