This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:需要明确有关 AMC1350 输入侧连接的信息

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625979/amc1350-need-clarity-regarding-input-side-connection-of-amc1350

器件型号: AMC1350

你(们)好  

需要明确 AMC1350 输入端的电阻分压器网络连接。 下图显示了用于电池电压检测的电流原理图。(0-850)。 但在我们的示例中 、有一项要求 、即提供电池电压反转保护。 也就是说、如果电池接反、此时也应正确检测电池电压。 您能否确认此连接是否正确?因为在测试时,我们正在观察振荡。尝试仅在电阻网络的正极侧提供输入,然后我们没有观察到任何振荡,但我们在负极侧振荡那里提供输入。 因此、我怀疑 AMC1350 输入端的连接。

 image.png

请验证连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kruthi:  

    您是否有描述所看到振荡的波形?  

    当出现振荡时、除电池和 AMC1350 + Rdiv 之外的电路其余部分是否断开?  

    为什么 R127 = 51k 与负输入串联?  

    您是否尝试了在 OPA 的输出端移除 C58 (10nF)?