This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:当 INA228 由 3.3V 供电时、我可以将 I2C 总线拉至 1.8V 吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1626775/ina228-can-i-pull-i2c-buses-to-1-8v-while-the-ina228-is-powered-by-3-3v

器件型号: INA228

您好、

我的设计上的 I2C 接口位于 FPGA 的 1.8V 组 IO 上、我尝试直接连接 INA228、而不使用电压电平转换器 。根据 INA228 数据表、INA228 的最小 VIH 为 1.2V、我是否可以将 INA228 上的 I2C 总线拉至 1.8V、以便在没有任何电压电平转换器的情况下逻辑电平与 FPGA IO 匹配?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、可以这样做。 INA228 专门设计为与 1.8V 逻辑兼容。

    此致、

    Mitch