This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4992-Q1:运算放大器 OPA4992‑Q1 在周期性深度饱和下的可靠性影响

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4992, OPA4992-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1626433/opa4992-q1-reliability-impact-of-opamp-opa4992-q1-under-periodic-deep-saturation

器件型号: OPA4992-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA4992

目前、我们在在开关环境中运行的电流‑检测应用中使用 OPA4992‑Q1 运算放大器。 在正常运行期间、我们会观察到运算放大器输入端的周期性瞬态尖峰、这些尖峰会将器件驱动至深度饱和状态。
 
在‑的测量中、在每个 55.5 μ s 微秒周期内、运算放大器会保持饱和状态约 3.6 微秒(运算放大器在每个周期中进入饱和 2 倍、过压恢复持续时间= 1.8µs)。 请注意、输入电压保持在绝对额定值限制范围内。
我们要求澄清以下几点:
  • 这种‑的重复深度 Δ V 饱和事件是否会对‑OPA4992‑Q1 的长期 6 μ s 可靠性或稳健性产生任何影响?  由于内部级可能会反复进入深度饱和状态、因此我们想了解这种行为随着时间的推移是否会导致性能下降或可靠性问题。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin:  

    如果器件的输入信号不超过绝对最大电流和电压额定值、则该器件正常。   OPA4992-Q1 具有一个“支持多路复用器“的输入级、允许差分输入电压达到电源轨、而无需传统的背对背保护二极管、这种二极管在饱和期间通常会导致高输入电流。 这使得该器件在经常出现较大差分瞬变的开关环境中本身就更加稳健。  

    如果担心器件引脚可能超过绝对最大值的电过应力、那么随着时间的推移、器件可能会降级或损坏。 在这些情况下、我们建议提供 EOS 保护。 我们有一个视频培训系列、介绍如何在您的设计中选择用于 EOS 保护的元件。 这可在以下链接的电气过载部分中找到。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    此致、  

    Chris Featherstone