This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1H94-SP:Vout 的行为

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1H94-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1626552/ina1h94-sp-the-behavior-of-vout

器件型号: INA1H94-SP

你好。 营销经理。
在 INA1H94-SP 数据表第一页的电路图中、  
当 VS+= VS-= REF A = REF B = 0V 时、当向+IN = 37V/-IN = 36V 施加电压时、Vout 引脚会发生什么?
  - Vout 引脚是设计为保持 0V 还是 Hi-Z?
  -或者,是否有可能形成内部电流路径,并且由寄生二极管引起的电压出现在 Vout 引脚?
  -或者它的行为是不同的吗?
请告知行为。
 
谢谢。此致、
Koji
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-San:

    如果在电源接地的情况下在器件的输入端设置了差分、则会超出内部内核放大器的共模、因为其共模范围由电源设置。  

    在这种情况下、内部放大器的 ESD 二极管将导通、因为 37V 在内部放大器的 IN+处进行的分频值将大于 1.7V。  输出可能不会处于 高阻态、并且可能不会为 0V、因为不再保证线性行为。  但可能是输出端的任何电压都非常接近 0V、因为输入电流严重受输入端 380k Ω 电阻的限制、并且任何寄生电流都将处于低电平。  

    最终、为了保证任何线性输出(即使在 0V 时也是如此)、在输入端连接到大于 0V 的输入电压之前、电源可能必须上电。

    此致、

    Taylor Allan