This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS321:关于 Isource 和 IO(短路 GND)规格重叠

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1626193/ts321-about-the-isource-and-io-short-circuit-gnd-overlap-in-specification

部件号: TS321

尊敬的团队:

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与客户分享此 E2E 帖子、以便他们可以在需要时回复。

如何实现 Isource 和 IO(短路接地)的重叠部分?
从我的观点来看,Isource 显示了 OPA 典型的采购能力,应该低于
IO(短路 GND)。

  

我有什么误解吗? 我担心使用 TS321 驱动可能会突然遇到 40mA 情况的负载。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、输出受到一个电路的保护、该电路将源电流限制在大约 40mA。 当强制输出接地时、您可以直接测量该值、但在特定的其他输出电压范围内、该限值不会发生变化。 (不能接近正电源;请参阅图 4。) (限值随温度而变化;参见图 6。)

    数据表不能保证拉电流大于 20mA。 如果尝试消耗更多电流、实际短路电流可能高达 60mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:  

    我们有一个应用手册介绍了该器件。 该视频还在第 9 页讨论了输出级。  

    https://www.ti.com/lit/an/sloa277b/sloa277b.pdf?ts = 1773610116417

    此致、  
    Chris Featherstone