This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28084:UCC28084 CTRL pina dn CS 和 ISET 引脚功能

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28084, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1627131/ucc28084-ucc28084-ctrl-pina-dn-cs-and-iset-pin-functionality

器件型号: UCC28084
主题中讨论的其他器件: TL431

我们在设计应用中使用 UCC28084 器件、用于推挽式拓扑。请请求您说明 CTRL 和 CS 以及 ISET 引脚功能及其设计计算  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:  

    CTRL 是 由次级侧反馈提供的控制信号、表示输出电压与所需输出电压之间的误差。  

    CS 是通过 在功率级中检测流经 FET 的电流来提供的电流检测信号。 该电流通过电流检测电阻器进行检测、并在 CS 引脚上施加成比例的电压。  峰值电流模式控制方案需要电流检测。   

    CS 信号与 PWM 比较器中的 CTRL 信号进行比较。 当 CS 超过 CTRL 时、一个 FET 关断、另一个 FET 导通。  

    ISET 为峰值电流模式控制提供斜率补偿。 添加这一点是为了在控制环路中实现额外的稳定性。  

      以下应用手册更详细地讨论了有关电流模式控制设计的这些主题:

    轻松实现电源补偿 — 请参阅有关电流模式正向和其他降压衍生拓扑的部分。  

    了解和应用电流模式控制理论 — 这说明了在电流模式控制中斜率补偿的需求 /优势。

    若要设计这些 ISET、请参阅数据表中的 ISET 部分。  

    要设计 CTRL 和 CS 引脚、请参阅数据表中的示例原理图。  CTRL 信号由变压器次级侧的 TL431 误差放大器生成、然后通过光耦合器传递到初级侧。 CS 信号是通过将一个电流检测电阻与 FET 串联来创建的。 您将必须根据您的应用条件调整这些电路。  

    谢谢、

    John