This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548T 的典型应用

Guru**** 2917500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1627434/opa548-typical-applications-of-the-opa548t

部件号: OPA548

尊敬的技术支持团队

我叫 Takumi Abiko、

IAM 当前正在使用您的产品、希望请求有关以下组件的技术咨询。

组件类型:OPA548T

如果您能回答以下技术问题、我将不胜感激。

在 OPA548T 数据表的第 8.2 节“典型用途“的图 25 中、10µF 电容器连接到 10µF 电容器的正极和负极?

 

如果有用于连接 10µF 电容器的目标噪声频率范围、您能告诉我吗?

 

非常感谢您的帮助。

我期待着你的答复。

此致、

Takumi Abiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abiko-San、  

    欢迎来到 E2E 论坛。  

    我相信 Oba-San 已经通过 E2E 向我转发了您的问题、但我很高兴直接与您分享类似的答复。  

    该 10uF 电容器通常称为大容量去耦电容器、具有多种功能:

    1.该电容器的作用类似于器件的本地电荷库、可确保器件具有局部元件、用于在快速瞬态事件期间拉取电流。

    2.这个电容器的作用是为返回电流提供相对较低的交流阻抗,从而缩短交流信号的接地回路。  

    3.这个电容器就像一个滤波器,帮助击穿一些更高频率的噪声,确保稳定的低噪声电源轨。  

    大多数 TI 器件建议使用 1uF、由于该器件的高功率特性、我们还建议您添加类似 10uF 电容器的并联电容器的电容器。  

    为了有效、去耦电容器必须靠近器件电源引脚放置、布局应使电源布线在进入器件电源引脚之前流过电容器焊盘。 如果您有多个电容器、则应将容值较小的电容器放置在靠近器件电源引脚的位置。  

    以下是有关去耦电容器的有用资源:

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/de-de/9/3816841626001/6313253251112.mp4/subassets/notes-decoupling_capacitors.pdf

    作为一般经验法则、我希望在电源引脚的约.2 英寸范围内看到 1uF、而 10uF 应在 器件电源引脚的几英寸范围内。  

    这些电容的频率范围取决于 ESR 和布线电感。  这些较大的电容器通常更多地用作电荷库、而不是滤波器网络。 因此、 为它们分配频率范围通常很难。

    谢谢、

    Jacob