This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:数据表图 25 中使用 10uF 的原因

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1627467/opa548-the-reason-of-10uf-on-figure-25-of-the-datasheet

部件号: OPA548

您好:  

我要查看来自 OPA548 数据表的下图。
他们想知道 10 μ F 的原因(黄色标记)。  
它的目的是什么? 它像是特定频率的噪声滤波吗?

 

此致、
Oba

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:  

    该 10uF 电容器通常称为大容量去耦电容器、具有多种功能:

    1.该电容器的作用类似于器件的本地电荷库、可确保器件具有局部元件、用于在快速瞬态事件期间拉取电流。

    2.这个电容器的作用是为返回电流提供相对较低的交流阻抗,从而缩短交流信号的接地回路。  

    3.这个电容器就像一个滤波器,帮助击穿一些更高频率的噪声,确保稳定的低噪声电源轨。  

    大多数 TI 器件建议使用 1uF、由于该器件的高功率特性、我们还建议您添加类似 10uF 电容器的并联电容器的电容器。  

    请记住、去耦电容器必须放置在靠近器件电源引脚的位置、理想情况下是让 VS 布线在进入器件电源引脚之前流过电容器焊盘。 如果您有多个电容器、则应将容值较小的电容器放置在靠近器件电源引脚的位置。  

    以下是有关去耦电容器的有用资源:

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/de-de/9/3816841626001/6313253251112.mp4/subassets/notes-decoupling_capacitors.pdf

    作为一般经验法则、我希望在电源引脚的约.2 英寸范围内看到 1uF、而 10uF 应在 器件电源引脚的几英寸范围内。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    谢谢、

    Jacob