This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6042:器件 THS6042IDDA 的 ESD 等级

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1627029/ths6042-esd-rating-for-part-ths6042idda

器件型号: THS6042
主题: THS3121 中讨论的其他器件

您好:

 

我正在查找该特定器件 THS6042IDDA 的 ESD 等级数据 (HBM)。

 

谢谢你

 

Yannick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick:

    我正在尝试找到 qual memo、但这个器件可能早于 HBM 在我们的数据表中成为标准配置。

    JEDEC 文档 JEP155 指出:500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。 至少应该是这样。

     THS3121 是我能找到的最相似的器件、其 HBM ESD 额定电压为 1kV。  

    谢谢、

    Evan