This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4552RTWEVM:仿真 THS4552

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623133/ths4552rtwevm-simulating-ths4552

器件型号: THS4552RTWEVM
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA355

尊敬的 TI:

我想了解以下电路、下面是我的疑问 THS.png

技术:  

  1. 我们将 Vin 视为 0V 至 3V 50MHz 的脉冲、Vcm 视为 0.9V
  2. 此电路的增益将是多少?
  3. 0V 偏置和 2V 偏置的输出电压电平是多少
  4. 差分输出的输出电平是多少?
  5. 差分网络 VDD 电源(电路中的 4.3V 电压)如何影响输出电压摆幅?  

模拟:  

  1. 如果我想使用不同的组合进行实验、如何对该电路进行仿真?
  2. 我获得了下载 PSPICE 的权限。 该链接指向在线安装程序。 我正在寻找一台离线 PC 的完整软件

谢谢您、
Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    我附上了一些参考资料、您可以参考这些参考资料来回答您的问题。 其中大多数需要某种形式的仿真、因此通过这种方式更容易获得此类信息。 关于仿真本身、我添加了一些视频、介绍了如何在 PSpice for TI 上进行仿真、您可以参考这些视频。 我们还提供了 TINA-TI、它更易于设置和运行、但 PSpice 在在线提供了更多参考资料。 就下载而言、这应该会将一个程序下载到您的 PC 上、您应该能够离线使用该程序。 这不是通过在线网站访问的程序。

    下面是两个详细讨论 FDA 的应用手册、它们是通读的理想参考。

    “差分运算放大器单电源设计技术“

    使用具有负输入电压的单电源全差分放大器来驱动 ADC

    接下来的两个链接是视频系列。 第一个链接介绍了 FDA 并讨论了上面两个应用手册中提到的一些理念。 第二个是有关如何运行 PSpice for TI 的视频系列。

    高精度实验室系列:全差分放大器|德州仪器 TI.com

    探索 PSpiceRegisteredfor TI 设计和仿真工具|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的回复、并为延迟恢复提供了道歉。  

    我将浏览材料并更新。  

    但我没有得到如何安装 pspice。 是否可以通过共享驱动器或其他内容共享软件?

    谢谢

    Uday  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    提交信息后、您应该获得批准、我相信您会被发送到其他页面进行下载。 此软件没有共享驱动器。 您是否能够提交您的信息? 如果您这样做了、但没有收到任何关于您是否获得批准的信息、我会尝试再次提交。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我提交了详细信息、并获得了下载链接。 从该链接仅下载 8MB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    我相信这是用于设置下载的.exe 文件。 在该页面上、您应点击该文件、然后输入您的 TI 账户已附加到的电子邮件地址、并复制和粘贴您收到的批准电子邮件中提供的访问密钥。 然后、这将开始将软件从网络下载到您的计算机上。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我将尝试通过这种方式下载并更新。

    我已经介绍了几个视频。 它们内容非常丰富。 谢谢。

    您能否详细说明一下信号驱动半驱动和非驱动半驱动的共模直流失调电压有何不同? 您能否分享有关如何处理这种情况的任何参考资料以及任何示例电路?

    谢谢  

    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    您能告诉我您指的是哪个视频或部分吗? 我不确定我是否理解您的问题。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ignacio:

    在以下链接中,视频 2 ,“输入,输出,共模和差分摆幅“, 时间轴是 6:40。“

    请注意       FDA 只有一半     信号 源驱动、   另一个 非驱动     接地。   信号驱动 一半    FDA  具有         非驱动 侧相同的共模直流失调电压。  否则、  FDA 会 将    共 模差值放大 为  差分 输出 失调 电压。  在    信号驱动 侧 具有      接地以外的共模的情况下、  非驱动 侧 应   由  低输出 阻抗 宽带 直流 电源驱动。      该 问题的一种常见解决方案 是  使用     带宽   与     所 驱动 FDA 带宽相似的运算放大器。

    您能 为我提供有关此概念的任何示例或参考吗?

    谢谢
    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    我随附了两个仿真屏幕截图、它们突出了视频中提到的想法。 如您所见、如果一个支路具有特定的直流电压、而另一个支路没有、FDA 会在输入端获得该直流差分、作为输出端的差分失调电压。 希望这有所帮助。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的结果。 您能分享这些仿真文件吗?

    另一个视频讨论了使用宽带宽运算放大器等处理这些失调电压差异 LBY 的方法 您能否详细说明并分享有关这方面的任何参考资料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    我附加了我使用的文件。 至于上述方法、我们之所以要使用运算放大器、是因为在理想情况下、输出阻抗相对较低、这正是您希望从理想电压源获得的阻抗。 不过、在整个带宽范围内、它会随着达到放大器的带宽限制而变化和上升。 因此、您需要一个与 FDA 具有相同带宽的放大器、以便它可以通过保持低阻抗输出将该节点保持在 X 伏。

    此致、

    Ignacio

     e2e.ti.com/.../FDAOffset.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    在选择运算放大器时需要考虑的其他参数。

    例如在我的电路中、存在 偏置电压。 根据我的理解 、这应该 通过 运算放大器给出。 您能在这里推荐任何器件吗?

    谢谢、
    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    这将取决于您的设计参数、例如可用的电压电源。 我考虑使用 OPA355 这种器件。 该器件应具有足够的带宽来支持此 FDA、并具有轨到轨输出、从而更易于使用。 此外、它还具有单位增益稳定性、因此您可以将其用作电压基准的缓冲器。 我继续在下面附加了产品页面。  

    OPA355 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio