This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:调整增益

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1628338/ina180-adjust-gain

器件型号: INA180

您好的团队、

客户希望自己能够调整增益。 是否可以添加一个额外的电阻器来更改增益? 我知道我们有不同的器件、可以提供从 50 到 200 的增益、但他们特别想为他们的器件实现大约 80Av 的增益。 希望您对此有所想法。 谢谢!

 

此致、

Louis Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Louis,  

    我们通常不建议这样做。 我们之所以这样做、是因为构成器件增益的内部电阻器被激光修整至 可能性 不一定是绝对值。 因此、电阻器的实际值可能会波动高达+/- 20%。 名义上、这将产生客户希望实现的增益、但在总体情况下、误差会有很大差异。