This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211-HT:OPA211SHKJ 的测试电路

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1627346/opa211-ht-test-circuit-for-opa211shkj

器件型号: OPA211-HT
Thread 中讨论的其他器件: OPA211OPA2333

您好、  

我购买的是 OPA211SHKJ 的 2 个数量和 OPA2333SHKJ 的 2 个数量、以便对这些设备执行验证测试(OMG,它们很昂贵!) 。 我当时尝试使用 TI 的 EVM 原型板、其温度可能高达 210C。  TI 曾经携带 HEATEVM、现在已过时。 因此、当我将 IC 放在 IC 热烤箱中时、我将是一个创造性的人、并将其粘附在一个陶瓷上。 有什么建议,需要连接到 IC 的前标 (res, cap),我如何测试它的重要参数? 一般而言、在进行测量测试时、我应该注意哪些参数? 注意:我将使用 15V 和 GND 为 OPA211 加电、并使用 5V 和 GND 为 OPA2333 加电。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    OPA211(标准器件)的数据表第 29 页上有一个有关布局指南的部分。 我将回顾这些内容并遵循所提到的建议。 一些元件显然会因您实现的电路类型而异、但不会改变的重要元件是电源引脚处的去耦电容器。 我还将参考 EVM 用户指南(随附在下面)。  这是大多数放大器电路的典型布局、并突出显示了数据表中共享的许多布局指南。 我还建议对您计划使用的电路进行仿真、并确保电路符合您的预期。 这两款器件都有可单独测试的模型。

    DEM-OPA-SO 1B 用户指南(修订版 D)

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想我歪曲了我的询问。 基本上、我需要知道如何根据数据表参数(如 Vos、IB、共模范围、CMRR、 PSRR、输出摆幅等 如何构建这些测试的电路?   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对我这边的混乱感到抱歉。 我随附了我们的高精度实验室视频、这些视频涵盖了这些主题、并展示了相关方法的电路。 我们的大多数规格有些难捕捉、其中一些规格采用了特殊电路。 实施电路来测量这些规格会非常困难、测试这些规格时并不使用单一电路。

    高精度实验室系列: 运算放大器|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ignacio。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ignacio。 这解决了我的问题。