This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC320:占空比为 50%的 V 到 F 转换器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC320, VFC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1628013/vfc320-v-to-f-converter-with-50-duty-cycle

部件号: VFC320
主题中讨论的其他部件: VFC110

对于 VFC320、VFC 的占空比 (D) 是单稳态周期 (T2) 或脉冲宽度 PW 与总 VFC 周期 (T1 + T2) 的比值。  
对于我们的应用、我们需要一个在整个频率范围内占空比为 50%的压频转换器。  
TI 是否提供针对 0V 至 5V 或 0V 至 10V 输入电压进行 V-F 转换且具有 0 至 200kHz 相应输出频率(矩形脉冲)的解决方案/IC?
提前感谢您的支持。
此致、
Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:  

    您能进一步说明一下您的应用系统吗? 压频转换器的输入是多少、连接的输出负载是多少?  

      由于输入电流范围限制、我们的 VFC 器件无法实现 50%占空比。 以下公式也可以定义占空比:  

    但是、对于我们的 VFC 器件 (VFC110、VFC32x)、实现出色线性度的 IIN 最大值小于实现 50%占空比所需的 500uA(针对 250uA 进行了优化)。  

    我们可以根据您的应用需求或如果您能够降低占空比要求、也可以尝试找到替代解决方案。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    感谢您的回答和解释。

    我们的目标是通过直流电压控制步进电机转速。 目前、我们的步进电机(步进电机在线公司的型号:ESS23-20)需要一个矩形脉冲作为输入来控制速度 (DS 为 50%)。 在脉冲频率为 200kHz 时可达到最大速度。 如果我们能设计一个简单的 VFC、它允许使用直流控制电压来控制电机转速、那会很好。 例如、VFC 的 10V 控制输入--> 200kHz (DS = 50%) 和 5V 输入--> 100kHz 脉冲 (DS = 50%) 等
    目前、我们使用函数发生器来控制电机转速。
    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:  

    感谢您提供更多信息。 如果我正确了解应用需求、您需要将步进电机的输入作为与具有 50%占空比的直流电压相对应的脉宽调制波形。 带有比较器的 555 计时器可能是实现 50%占空比的替代解决方案: (+)【常见问题解答】如何使用 LMC555、TLC555、LM555、NA555、NE555 设计脉宽调制器 (PWM) 电路? SA555 是 SE555、 -时钟和计时论坛 — 时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    如果您对设计还有更多疑问、请告诉我、如果您还有其他问题、我可以将该主题重新分配给相应的团队。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley