This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193:过频使用

Guru**** 2917180 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, LM193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624477/lm193-overfrequency-usage

器件型号: LM193
主题中讨论的其他器件: LM139

尊敬的专家:

我们正在评估 LM139、其中一些输入频率可能为 5MHz 或 10MHz。 我们想知道此输入频率将导致输出变为什么状态、以及它对输出会产生什么影响。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5MHz 和 10MHz 的速度太快了。

    最大切换速率为 ftoggle = 1/(TPHL + TPLH + tr + tf)

    对于 LM193 系列、保守地说:

    Ftoggle = 1 /(1.3u + 1.3u + 100N + 100N)= 357kHz。  

    输出甚至不会响应、或者可能“停留“高电平。 无法预测。

    对于 10MHz、1/100ns 周期 10MHz = 100ns。 一个周期中有两次转换、因此比较器的速度需要是原来的两倍。

    比较器必须具有*最小* 50ns 传播延迟。 这并不假设输出“正常“(忽略上升/下降时间)。

    如果需要干净、对称的输出、应至少添加 20-30%的裕度。 我会保持在 30ns 以下。

    您需要低温(–55°C) 还是高压? (30V)

    大多数“快速“比较器(低于 50ns)的最大电源电压为 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的答复。
    我可以询问这个保持高电平状态是否与正输入引脚或负输入引脚上的基准输入相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    无法预测输出行为。  输入开关频率 太高(无论是在正引脚还是负引脚上)、无法可靠地预测比较器输出的响应方式。