This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333 增益放大器;输出计算器

Guru**** 2926860 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1629812/ina333-ina333-gain-output-calculator

器件型号: INA333

尊敬的团队:

我的压力传感器提供 24mV/bar。 我需要高达 2.8bar 的电压、连接的 VCC = 5V、VSS = 0V。 REF = 0.5V。   您能给出压力与输出电压的计算公式吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallikarjun:

    是否要将 INA333 设置为特定增益? 此外、输入端的共模电压是多少?  

    您的输出将基于以下公式:  

    此致、

    Robert Clifton