This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412:日期代码 TI48M AG38 和 TI58M AFHL 之间的 FL412 差异

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LF412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1629196/lf412-difference-for-fl412-between-date-code-ti48m-ag38-and-ti58m-afhl

部件号: LF412

您好:

您能给我说明一下 FL412CD 在生产日期代码 TI48M AG38 和 TI58M AFHL 之间的区别吗?

在输出引脚和电源引脚之间执行 DIod 测试时获得的结果不同。 组件的内部示意图是否已更改?

谢谢、此致  

St é phane Juhel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  St é phane:

    您在 LF412 中看到的差异可归因于 此处的 PCN。 在德州仪器的多年计划中、PCN 变化是我们将产品从 150 毫米工厂过渡到更新、更高效的制造工艺和技术的一部分、这凸显了我们对产品寿命和供应连续性的承诺。

      您目前看到的二极管测试失败是由于运算放大器内部的 ESD 结构更新所致。 由于运算放大器的拓扑结构发生了变化、因此二极管结构的固有电阻也不同。 这可能会导致系统级电路板测试中出现错误故障。 大多数二极管遵循相同的通用 IV 曲线、硅二极管的正向偏置电压约为 0.7V。 但是、所有二极管都有所不同、更新 ESD 单元可能会改变 IV 曲线特性、从而导致您看到的错误故障。

    请注意、虽然器件的二极管结构可能会发生变化、但器件在正常运行期间的功能行为没有变化。 保护结构仅在器件异常运行(例如 ESD 事件)期间触发。 更多有关运算放大器中 ESD 单元的信息、请参阅 此应用手册

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    嘉莉