This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA227:要实现最低 THD + N、需要满足哪种条件? 我需要将其测量到低至 0.00005%。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA227, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1627955/opa227-what-kind-of-conditions-are-required-to-achieve-the-lowest-thd-n-i-need-to-measure-it-down-to-0-00005

器件型号: OPA227
主题中讨论的其他器件: OPA277

我需要了解如何测试您的 THD 227 运算放大器的 OPA+N(如数据表第 10 页所述)。 我们的测试结果与数据表中列出的规格不同;我们需要测量低至 0.00005%的电压、但使用 AP 分析仪只能达到 0.0001%的电压。 我想知道如何确定最终的 THD + N 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我撰写了一份应用手册 如何测量运算放大器的总谐波失真和 THD + N 的基本原理。  我的应用手册中概述的方法正是我们如何测量 THD + N 这是一种现代方法。 我不确定在 1999 年发布 OPA227 时是如何做到的。 希望本指南有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您抽出宝贵的时间帮助我。 但我遇到了一个问题—当我单击访问它时、您共享的文章不可用。 您能否将其发送到我的电子邮件 harlanhong@xinhuie.com? 提前感谢您。

    抱歉,您所请求的页面不存在。 请使用上面的搜索表找到您感兴趣的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这是直接链接。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa580/sboa580.pdf?ts = 1773985824538

    我还在此处上传了 PDF:

    e2e.ti.com/.../sboa580.pdf

    如果从 E2E 访问时仍出现问题、请告诉我。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发送的文档。 我已经收到并仔细审查了它、但它尚未解决我遇到的问题。
    我使用的是 Audio Precision APX 555B 音频分析仪、测得的 THD + N 值为 0.0001%、而不是仪器官方数据表中规定的 0.00005%、与额定指数有很大偏差。 我想问您是否具备此类问题的实践经验、或者您的任何技术同事是否知道如何解决此问题。
    我的测试设置如下:
    1. OPA227 运算放大器由±3.5V 电源供电;
    2. APX 555B 同时连接到 OPA227 的输入和输出;
    3. 对于被测放大器、AP 分析器的输出阻抗设置为 10kΩ。
    您能否告知我的测试设置或配置是否有任何错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    OPA277 的 THD + N 为 0.002%     APx555B 的 0.0001 %(–120 dB) 测量值与 AP555B 已发布的规范相匹配(参见下图)。  

    您是否在测量 OPA277 的 0.002% THD + N 时遇到问题?  

    • AP555 10k Ω 的输出阻抗是否连接到 OP277 的输入端?
      • 您能否共享 AP555 设置(包括测量带宽等)的屏幕截图? 包含所有设置的屏幕截图将帮助我确定是否可以进行任何优化。  
    • OPA277 OPA+N 的规格 THD 适用于 Vs = 10V 至 30V 的电源电压。  

    此致、  

    Chris Featherstone