This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:无法在放大器上看到输出。

Guru**** 2923140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1628515/tpa3110d2-unable-to-see-outputs-on-amplifier

器件型号: TPA3110D2

我已经尝试过故障排除我的示意图、无法找到错误。 我已经测量 IC 周围的电压、可以看到所有 PVCC 都处于 12V AVCC 也是 12V。 我最初 将 SD 和 FAULT 连接在一起、并具有上拉至 12V 的电压、但现在将 SD 悬空、因此我可以通过焊接到焊盘上的导线(电压为 0 或 12V)对其进行控制。 FAULT 保持高电平、不进入错误状态。  我将 SD 接地为电路板供电、然后将其移至 12V、仍然故障为高电平。 GVDD 的电压约为 6.96V、连接到 PLimit。 增益 0 和 1 连接到 GND、PBTL 也连接到接地。 我测量了输入、以确保有信号进入输入端并且有信号进入输入端。 但出于某些原因、输出无法正常工作、OUT 引脚上的电压约为 2V、这有点可疑。 我到处都是短裤、没有。 c9ea7215-10f7-4277-916d-5f39cb22c7f3.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下一个工作日提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是 IC 还是工作台电源? 如果 IC 可以尝试使用工作台电源吗? 播放音频时、您还能分享 LINP 和 RINP After CAP 的示波器测量吗?

    此致、
    Sydney Northcutt