This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2356:引脚 2 上的 OPA2356AIDR 过压、具有热化证据的延迟故障

Guru**** 2927510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625722/opa2356-opa2356aidr-overvoltage-on-pin-2-delayed-failure-with-pyrolization-evidence

器件型号: OPA2356

好的一天、  

我在德州 Brenham 的 HDL Research Lab、Inc 工作。 我们目前的一个设计中的 OPA2356AIDR 出现故障。 我在下面附上了故障报告。 我们正在寻找这一失败如何表现出来的问题。 例如、是否对引脚 2 施加了过压、该过压不会立即导致故障、但随后使用与报告中相同的高温化证据使器件受损? 我认为就这个问题进行对话将是有益的、但我想提供初步报告、以便开始讨论。  

 

谢谢您、

Steven Heller

 U5 故障报告 FR-2602146 副本 OPA2356AIDR.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

      是的、如果持续过压略微超过器件的绝对最大额定值、则可能会缓慢地使器件超时而不是立即损坏。 我会有一位 FA 专家查看该报告以进行确认。  

      我们可以在此论坛上或通过电子邮件/电话离线讨论您的设计详细信息。  如果您想离线讨论、我刚刚发送了一个申请。  

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Sima、我没有看到离线讨论请求。 请让我知道您需要我做些什么来推动本次讨论。 谢谢你