This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2374:TLV2374-W

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620091/tlv2374-tlv2374-w

器件型号: TLV2374

您好:

我被告知关于 TLV2374W

。  

12“晶圆是@12,413 DPW 和 6“晶圆是@ 6591 DPW

 

您是否仍有 12 英寸晶圆?

 

此致

Madi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madi:

    我已经在营销团队中循环,并将在接下来的几天内回复您。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    希望你很好:)

    是否对此申请有任何更新?

    此致

    Madi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madi:

    我仍在研究 12 英寸晶圆的可用性。 明天我将为您提供更新。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madi:

    我们没有 12 英寸晶圆的库存、但我们有 6 英寸晶圆的库存。 请联系您的客户销售代表、他们应该能够帮助您订购晶圆。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    客户不满意

    2022 年、您的团队告知我们、‑将不再制造 TLV2374 的 6 μ m‑晶圆、因此我们转向了 8 μ m 英寸晶圆。

     

    我们现在已收到您的信息、表明 6‑英寸晶圆可再次购买。

     

    您能否确认这些产品是否可以作为常规生产订购、或者是否是剩余库存?

    此致

    Madi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madi:

    由于本次讨论主要围绕采购可用性、我将直接向您发送电子邮件。 请明天查找我的电子邮件。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你嘉莉:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    希望你有一个伟大的周末Slight smile

    请、TI 是否会再制造更大的 8“晶圆?

    此致

    Madi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madi:

    我正在将能够帮助处理此订单的团队带入此主题。 请查找他们的回复。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、  

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madi:

    我在团队中找到了可以帮助进行此采购的人员、因为这是一个与我不同的团队。 我已经联系过他们、得到回复后、我会将您联系起来。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madi:

    TLV2374-W 6in 可供购买。请联系您的销售代表以获取购买帮助。

    此致、
    嘉莉