This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202:原理图审阅

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3202, LM393, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630191/tlv3202-schematic-review

器件型号: TLV3202
主题中讨论的其他器件: LM393LM393LV

大家好、E2E 专家:

我使用 LM393ADR 或 TLV3202 和 ST 的 TS3121(可选)比较器

您能否查看我的原理图、是否需要更多滤波或任何其他东西?

原理图 04 v2_9.pdf 

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    阈值接近 VCC 2V 限值、但应该可以接受。

    请注意、LM393 为双极型、且从输入引脚流向接地的电流为 3-26nA(取决于芯片版本)。

    二极管上有一个相当大的上拉电阻 (4.7M)。 当二极管未导通(暗)时、~3-26nA 偏置电流可能会上拉至二极管“暗电流“漏电流、并使输入浮动到某个电压、具体取决于二极管漏电流。

    我会使用 LM393LV、它具有 CMOS 输入且偏置电流不应构成问题。

    您是否尝试在电压模式或电流模式下使用 RX 二极管? 您可能需要减小 4.7M 电阻来获得更干净的输入信号。

    中断的速度有多快? 40ns 的器件可能会出现过载、并可能在如此大的输入阻抗下发生振荡。 4.7M 和二极管电容将设置最长时间常数。

    如果重复率较慢、您可能需要添加正面反馈、以防止边缘出现“抖动“。 我会在输出和正输入之间放置一个电阻器位置、以便能够在发生抖动时添加正反馈。