This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:如何在 AMC1351 后面添加无源 RC 滤波器以使 PWM 波变为 SIN 波

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630248/amc1351-how-to-add-passive-rc-filter-behind-the-amc1351-to-make-pwm-wave-to-sin-wave

器件型号: AMC1351

您好的团队、

我想使用 AMC1351 进行交流电机相电压检测、这意味着 AMC1351 的输入电压为 0 到 5V 方波。 开关频率高达 8kHz。

现在我要将方波转换为正弦波。 我计划使用 AMC1351 后面的 2 阶无源 RC 滤波器。 R= 2.2kohm 和 C=10nF、这意味着截止频率为 7.2kHz。

问:可以通过 2 阶 RC 滤波器获得正弦波吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    为什么有必要将方波转换为正弦波?