This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228-CALC:ISO224:没有可用的 PSPICE 模型

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, ISO224, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630481/iso1228-calc-iso224-no-pspice-model-available

器件型号:ISO1228 — 计算器
主题中讨论的其他器件: ISO224TINA-TI

早上好、

我需要 ISO224 器件的支持。 我不知道为什么、此表单中的下拉列表上没有该器件。 忽略我在此字段中选择的零件。 点击某个主题上的“提出相关问题“时、系统提示我填写此表单。

我最近安装了 PSPICE for TI 来运行 Monte Carlo 仿真、因为这些仿真在 TINA-TI 中不可用。 某些 TI 器件在默认库中不可用、例如 ISO224、后者在其 TI 网页上也仅提供特定于 TINA-TI 的.TSC 文件。  

TI 是否有适合该器件的 PSPICE 模型? 我看到 E2E 上有几个主题讨论了这个问题、那就是通过电子邮件提供解决方案或者主题不完整。

我已经投入了大量时间尝试将来自 TINA 的.TSC 转换为电路并将其导入 PSPICE for TI、但没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、  

    首先、感谢您联系我们、由此给您带来的不便深表歉意。 ISO224 由不同的团队提供支持。 请包含相关线程以供参考。  

    我找到了一些视频、展示了如何将 TINA 转换为 PSPICE(如果您尚未观看)。

    通常、您将无法转换 tsc 文件。 但是、您可以输入 TINA-TI 组件并导出.cir 文件/ TINA-TI 的语法在其他仿真器中应该可用。 您需要在新模拟器中为零部件创建子电路。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    您尝试从 Monte Carlo 模拟中提取什么类型的信息?