This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000RQEEVM:输出电流设置

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630284/lmh13000rqeevm-output-current-setting

器件型号: LMH13000RQEEVM
主题中讨论的其他器件: LMH13000

有 RSET 引脚 1 用于设置输出电流。 还有另一个引脚 VSET 引脚 2、用于设置输出。

  1. 哪个引脚用于设置输出电流?
  2. 如果 RSET 用于设置电流、我是否可以使用 DAC 驱动该引脚以设置输出电流?

我是否可以使用 DAC 设置输出电流的任何其他方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    IOUT = VSET / RSET×k 、其中 模式 1 的 K = 50000、 模式 0 的 K = 10000。 (请参阅数据表的电气表)

    建议在 RSET 引脚与地之间连接 20k Ω 电阻、然后调整 VSET 以设置 IOUT 所需的电流。

    是的、您可以使用 DAC 设置 VSET 上的电压 、进而根据上述公式设置 IOUT 上的电流。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 LMH13000 EVM 在实验室中进行测试、请确保在开始任何 表征之前拆下 RSET 引脚上的 C2 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    根据数据表第 24 页、采用 APC 环路。 VSET 最初如何设置该值。 I 假定 VREF 为 DAC 输出、则驱动该 VREF 以设置电流输出。  

    ...

    谢谢

    Henry