This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA951-SEP:引线镀层和 MSL 等级

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630085/ina951-sep-lead-finish-and-msl-rating

器件型号: INA951-SEP

受试者器件的引脚镀层、MSL 等级和回流焊温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    该器件的引线镀层为 NiPdAu(含 Au 键合线)。 由于该器件仍处于预发布状态、因此尚未正式规定 MSL 等级和回流焊温度、但预期的 MSL 等级为 MSL 1 级、预计回流焊温度为 260°C。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV