This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4H390-SEP:TLV4H390-SEP 的共模输入范围

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4H390-SEP, TLV9024, TLV4H290-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630013/tlv4h390-sep-common-mode-input-range-of-tlv4h390-sep

器件型号: TLV4H390-SEP
主题中讨论的其他器件: TLV4H290-SEPTLV9024

大家好、我有兴趣使用 1.8V (V+) 和 0V (V-) 为 TLV4H390-SEP 供电

在数据表 www.ti.com/.../tlv4h390-sep.pdf 中、共模输入范围列为 (V-)–0.2 至 (V+)–1.5。 您能否证实、这实际上意味着共模范围将在–0.2V 至 0.3V 之间?

我可以在该部分的其他论坛帖子上看到、一个可能的商用等效  器件是 www.ti.com/.../tlv9024.pdfThis 器件、它似乎具有 (V-)- 0.2 至 (V+)+ 0.2 的共模输入范围、因此我认为这将为我提供–0.2V 至 2V 的电压。  

TLV4h390 数据表是否存在拼写错误?  

我计划将该器件用作过流检测电路的一部分、因此我可能只在基准电平上偏置一个输入、而另一个引脚将与我测量的电流成正比。 大多数情况下都需要确定对比较器输入引脚之一进行偏置的电平。 半电源 (0.9V) 可能是我的起点。 但数据表似乎提示、我可能需要在 0.2V 偏置。

在一个略有不同的主题上、如果我使用 TLV4H290-SEP 独立组件、我可以用 3.3V 或 5V 的电压供电。 我想这会极大地增加共模范围。 该器件是否愿意在其开漏输出上拉至 1.8V? 能否通过使用更强的上拉电阻(例如 1k)来提高 TLV4H290 的传播速度?

感谢您的帮助!

Adam

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    可以、TLV9024 是商用版本。

    是的、1.8V 时、输入范围最大为 0.3V。 不是一个拼写错误...抱歉...

    在特性分析中、我们发现在扩展测试后、失调电压的变化超过了我们在“上部“输入对中所需的变化、因此我们将输入限制为 VCC 1.5。

    是的、发动机罩下方仍为轨到轨、但我们不能保证高共模范围。 正式而言、TI 不能容忍超出规格的行为、但...是您的选择。

    是的。 无论电源电压如何、您都可以将输出上拉至任何高达 6V 的电压。 减小上拉电阻值会加快上升时间、但代价是功耗和 VOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复! 在您的信息中 、我想我应该使用 TLV4H290-SEP。 然后、我可以在更高的电压下运行、并且仍然与 FPGA 上的 1.8V 逻辑连接。 干杯!