This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903 数据表 SLCS141L 与 SLCS141M

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, LM2903-Q1, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630639/lm2903-q1-lm2903-datasheet-slcs141l-vs-slcs141m

器件型号: LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2903B-Q1LM339

大家好、E2E 会员:

这是 Panasonic 的咨询。 请提供回复。

LM2903-Q1 和 LM2903B-Q1 的数据表已从 SLCS141L 更新为 SLCS141M。 此查询涉及 SLCS141M 第 3.2 节“功能方框图“的更改。 这被认为是由于 PCN20251009001.2 中通知的设计更改所致。 数据表必须包含每个芯片或产品的功能方框图(SLCS141L 和 SLCS141M 的功能方框图)。 请更正数据表。

这是来自 Panasonic 的请求。 是否可以适应这种情况?  请解释原因。

此致、

T.Torihata

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T:

    旧设计已不复存在。 我们不再生产 Ji1 或 Ji3 硅。

    当前方框图反映当前发货的 TIB 器件。 添加“旧“设计会令人困惑。

    如果它们在数据表规格范围内工作、则不同版本之间不应有差异。 保证的 EC 表在不同变化之间没有变化。

    有关更多信息、请参阅 LM339 系列应用手册。 这描述了整个变更流程(第 3 节和第 6 节):

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南