This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:支持 1 Ω 负载的 D 类放大器。

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630482/tas6684-q1-class-d-amplifier-supporting-1-ohm-load

器件型号: TAS6684-Q1

您好团队

我的客户选择 D 类放大器。 他们 负载阻抗仅为 1 欧姆 而且它们需要 12V 电源、 实时负载诊断功能 、4 通道和每通道 20W 输出功率。 据我所知、我们的 TAS6684、TAS6754 和其他系列不支持低至 1 Ω 的电阻。

您能否提供有关哪个系列或即将推出的新系列可以满足此要求的建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    其输出功率 20W 不是那么大、峰值约为 6.4A。  

    应可以使用模拟增益来限制最大输出电平、由 TAS6684 使用。 但 1 Ω 太接近 SL、RTLDG 可能无法支持该电阻器。 无法保证。