This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6501-Q1:PVDD 额定电压

Guru**** 2925030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630457/tas6501-q1-pvdd-voltage-rating

器件型号: TAS6501-Q1

我们已计划在 AVAS 项目中使用 TAS6501-Q1。

 

我在 ISO 7637-2 脉冲 5b 条件下对 PVDD 限制和器件行为进行了一些技术澄清。

 

根据数据表、我了解以下内容:

  • 建议的工作 PVDD 范围:4.5V 至 19V
  • 过压关断阈值:约 20.3V 至 22.8V
  • 绝对最大 PVDD(直流):30V
  • 瞬态 PVDD 容差:高达 40V、持续≤400ms

 

我想确认以下几点:

  1. 如果对 PVDD 施加大约 40V(400ms 内)的脉冲 5b 瞬态、器件是否应该能够承受不会造成永久损坏?
  2. 在这种情况下、内部过压保护是否会强制器件进入关断(静音状态)、从而使输出端不进行放大?
  3. 过压保护机制是否完全由硬件控制、并且与软件或寄存器配置无关?
  4. 瞬态事件发生后、一旦 PVDD 恢复到有效工作范围内、器件是否会自动恢复和恢复正常运行?

 

您在以上几点进行确认将对我们的设计验证非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果对 PVDD 施加大约 40V(在 400ms 内)的脉冲 5b 瞬态电压、器件是否应该能够承受不会造成永久损坏?

    是的、不会损坏。

    在这种情况下、内部过压保护会强制器件进入关断状态(静音状态)、从而使输出端不会发生放大?

    是的。

    过压保护机制是否完全由硬件控制并且独立于软件或寄存器配置?

    硬件电路保护、并向寄存器报告。

    瞬态事件发生后、一旦 PVDD 返回到有效工作范围内、器件是否会自动恢复正常运行?

    是的、应该是。