This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:测量 TPS922050 LED 驱动器上的 LED 电流

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237, TPS922050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630483/ina237-measuring-led-current-on-the-tps922050-led-driver

器件型号: INA237
主题中讨论的其他器件: TPS922050

LED 驱动器 TPS922050 表示它切换到 1MHz。 我想使用 INA237 通过 I2C 报告 LED 电流。 您为图 8-1 中的 R & C 推荐了哪些值? 请建议均值计算设置。 报告速度可能较慢。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、罗伯特、

    在图 8-1 中、建议保持电阻< 100Ω 并将电容器保持在 0.1µF 和 1µF 之间。 由于您尝试添加更多的求平均值、因此在该范围内使用较大的值(即 100Ω 和<xmt-block1> 1µF</xmt-block>) 会 1µF 会更)更好。 (确保在 IN+和 IN-之间使用电容器、而不是在任一引脚与 GND 之间使用)。

    对于均值计算设置、可能很难预测哪些设置最适合、因为这取决于许多因素、包括特定的 LED 亮度水平。 我建议大家用价值观来了解哪些最适合您。 考虑到这一点、由于您需要一个平均值结果、使用较长的转换时间和均值计算设置将使结果获得更大的平均值。 但是、有时较短的转换时间会有所帮助、尤其是在您启用了其他测量通道的情况下。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mitch、 了解 INA237 可以通过滤波/均值计算来处理 LED 驱动器的 1MHz 开关效应很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 如果您有任何其他问题、请告诉我。