This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:OPA2277 爆音噪声

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630991/opa2277-opa2277-popcorn-noise

器件型号: OPA2277
主题中讨论的其他器件: OPA2188

您好、

在 0.1–20Hz‑ 范围内的数据‑采集系统中、在低‑μ s 频率放大器级中使用 OPA2277 器件时、我们目前会遇到爆音 μ V 噪声问题。

在最近的生产版本中、大约 5-10%的器件表现出离散阶跃‑、类似于突发(爆音)噪声的噪声事件特征。 返工或更换 PCB 上的受影响器件可解决接近‑100%的问题。

我们感谢您对以下内容的支持:

  1. 爆音噪声屏蔽 OPA2277 器件上执行的操作
  2. PCB 组装因素 这可能会影响爆音‑噪声行为
  3. 设计‑级灵敏度 这可以使这个问题更加明显
  4. 建议的缓解措施 或适合超低‑μ A 低‑频率应用的替代器件

感谢您的时间和帮助—我们期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以下是我对您问题的回答。

    1.是的、OPA2277 在生产测试期间进行爆米花筛选。

    2.影响爆音噪声行为的一些 PCB 组装因素包括:

    • 热应力:回流温度过高或多次回流循环
    • 潮湿损坏:MSL 违规导致内部分层
    • 机械应力:电路板弯曲、积极去板、弯曲电路板
    • ESD 损坏:产生潜在缺陷、表现为爆音噪声
    • 污染:助焊剂残留、清洁不当
    • 存放不良:部件温度/湿度极高

    3、设计层次感应,可能会加剧爆米花噪声,包括:

    • 高增益 (>100x)-放大微小爆米花
    • 直流耦合、低带宽 -保留 0.1-100 Hz 爆米花范围。 这可能是您在设计中看到爆音噪声的原因。
    • 高阻抗 — 大电阻器会使电流噪声倍增
    • 跨阻放大器 — 光电二极管/电流检测应用
    • 积分器 — 爆米花会产生永久步距

    4.由于您在 1/f 频率范围内使用 OPA2277、其中爆音噪声最为明显、因此 我推荐采用具有不同设计架构的运算放大器。 OPA2277 是一款双极器件、其爆音噪声风险较高。 OPA2188 具有零漂移架构、且 1/f 为零。 这里的权衡是、OPA2188 在较高频率下的噪声会更差、但如果只需要较低的 1/f 噪声、这应该是可以接受的。 这里的表格将 OPA2277 与 OPA2188 进行比较。

    本应用手册 优化斩波放大器 精度还提供了一个表格、其中比较了零漂移放大器与双极和 CMOS 运算放大器的 1/f 噪声(表 1-1)。 这是其他运算放大器替代方案的良好参考。 此处的应用手册 讨论了 CMOS、JFET 和双极输入级技术之间的权衡。

    如果您有任何疑问、或者想要更多建议、请告知我。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    感谢您的反馈、他们非常乐于助人!

    您是否能够提供有关爆米花筛选流程的任何详细信息?

    谢谢

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    出于专有原因、我不能向您提供爆米花筛选的详细信息。 我可以告诉你,我们做爆米花筛选,但由于爆米花噪声的固有随机性,我们无法捕获所有的爆米花。

    如果您对替代器件或如何更好地降低爆音噪声的影响有其他疑问、敬请告知。

    此致、
    嘉莉