This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0311R-Q1:VDD2-GND 过压影响

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631075/amc0311r-q1-vdd2-gnd-overvoltage-impact

器件型号: AMC0311R-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1311

您好的团队、

我的客户正在评估电源 IC 故障对隔离式检测次级电源过压的影响。 如果 VDD2-GND 上的电压为 16V 且持续 300us、您能否提供预期的器件行为和故障模式的建议? 特别是、他们想了解对 AMC1311 AMC0311 AMC0330 的影响。

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、  

    该电压违反数据表中的绝对最大额定值。 我将使该主题离线以继续讨论。