This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:使用分流电阻进行 AMC1302 电流测量

Guru**** 2926370 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV365, AMC1302, AMC1306M05, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631268/amc1302-amc1302-current-measurment-using-shunt

器件型号: AMC1302
主题中讨论的其他器件: AMC1306M05OPA365、TLV365

我们正在使用 AMC1302 进行电流检测应用。 规格如下

1.当前测量范围:0-300A
2.分流压降: 50mv

以下是查询:

如何选择 ADC 位大小 (16、18、20) 和采样率
如何选择运算放大器来转换单端输入
3.如何计算测量中的总误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这取决于你想要实现什么以及你的项目规范是什么。

    简单地说、隔离式放大器是采用同一封装的模数和数模转换器。 这意味着在转换过程中会引入噪声。 您将始终使用调制器(例如 AMC1306M05)获得更好的信号保真度。

    如何选择 ADC 位大小 (16、18、20) 和采样率

    AMC1302 具有 84dB SNR。 使用 SNR = 6.02N+1.76dB(理想)、我们可以得到大约 13.5 位 ENOB。 这意味着使用超过 16b 几乎没有区别。

    关于采样率、我们不知道您在做什么。 器件的输出带宽为 280kHz。 为了满足奈奎斯特要求、您至少需要两倍的频率。 但您需要知道是否测量直流、交流以及频率是多少。

    如何选择运算放大器来转换单端输入

    请阅读并理解本应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sdaa114/sdaa114.pdf

    与 16b ADC 搭配使用时、OPA365/TLV365 将是我的最爱

    如何计算测量中的总误差

    随着无数因素的加入、这种过程非常复杂。 这里是开始的好地方:

    https://www.ti.com/tool/download/SBAR020

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:  

    另请参阅这些工具。  

    https://www.ti.com/tool/AMC-AMP-200APK-EVM ;其中包括分流电阻器选型和 200A 连续 PCB 设计。  

    https://www.ti.com/tool/AMC-AMP-50A-EVM ;用户指南中提供了详细的精确度计算。