This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:THS7530 电源

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7530, VCA710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631597/ths7530-ths7530-power-suppy

器件型号: THS7530
主题中讨论的其他部件: VCA710

THS7530 是否可以在 3.3V 电压下运行?  这适用于实验室评估(而不是量产)。  数据表的表 6.3 中建议电压为 4.5V 至 5.5V、但表 6.5 “电源“部分未指定下限。  第 10 节显示“THS7530 器件是 主要原因 旨在在 5V 的标称单电源电压下运行。“ 这是否意味着该器件可以在 3.3V 电压下正常工作(但不保证数据表中该电压下的规格)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     如果低于指定的 4.5V、THS7530 将无法完全导通。 您在数据表中引述的内容指出、建议使用这种电压、并且设计为在 5V 单电源下实现出色运行。 然而、在单电源/双电源配置中、该器件可在 4.5V 至 5.5V 的电压范围内使用。 如果在低于 4.5V 的电压下运行器件、放大器将 无法按预期工作、因为内部源和增益控制级可能无法开启。  

     我们刚刚发布了新的 VCA710、其工作电压低至 3.3V、包括模拟增益控制和具有类似高带宽的全差分输出。   

    谢谢您、
    Sima