This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240A2EDRQ1–BMW 直流/直流转换器第 6 代基础项目的数据信息请求

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630377/ina240-q1-request-for-data-information-for-the-ina240a2edrq1-bmw-dcdc-gen-6-basis-project

器件型号: INA240-Q1

尊敬的团队:

我们之前申请了此 INA240A2EDRQ1 的 PPAP 和数据信息。 我们现已收到该器件的 PPAP、感谢您提供该器件。

在此阶段、请您提供 剩余数据信息 漏电流。
请在中填写所需的详细信息 附加的工作簿 .FLX-BMW-ICS100307-00的数据请求 part.xlsx 

查看和管理请求

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在为您获取此信息。 我已向您发送朋友请求、请接受该请求、以便我们可以直接继续此对话。

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Levi:
    是否有关于数据信息的任何更新?
    另外、您能否解释一下如何接受该申请? 我没有收到关于朋友请求的任何通知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我仍在等待这一信息。

    请打开您的个人资料页面并打开“朋友“菜单。 然后选择下拉列表、然后点击“Requests to review“。 您应该能够接受我的请求。

    或者、您也可以点击我的姓名查看我的 E2E 个人资料、并点击“Connect"按钮“按钮接受申请。

    谢谢、

    Levi DV