This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:申请引脚对引脚替换器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241B, INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631962/ina241a-request-for-pin-to-pin-replacement-part

器件型号: INA241A
主题 INA241B 中讨论的其他器件

部件号:INA241A3IDDFR
这是现在无法采购的现有零件。
我需要具有相同规格的引脚对引脚替代器件。

我找到了这个零件号 INA241B3IDDFR

但是、存在如下偏差(如数据表中所示):
精度:–增益误差(最大值)•版本 A:±0.01%、±1ppm/°C 漂移•版本 B:±0.1%、±5ppm/°C 漂移–失调电压(最大值)•版本 A:±10µV μ V、±0.1µV μ V/°C 漂移•版本 B:±150µV μ V、±0.5µV μ V/°C 漂移  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您发送编修。  

    底线:INA241B3IDDFR 是引脚对引脚兼容的,但精度会显著降低 — 是否是可接受的替代产品完全取决于您的应用的精度要求。

    μWhite check mark 引脚对引脚兼容性:已确认

    INA241A 和 INA241B 系列具有相同的封装选项、包括相关两个器件使用的 DDF(SOT-23、8 引脚)封装[1]。 A3 和 B3 型号都对应相同的 50V/V 增益 [1]、这意味着不需要更改原理图或布局。 您可以在不修改的情况下物理放置 B3。

    Warning️ 精度偏差:直接比较

    两个版本之间在每个精度参数上的性能差距很大:

    参数

    INA241A3(现有)

    INA241B3(建议值)

    退化因子

    增益误差(最大值)

    ±0.01%

    ±0.1%

    ×μ s 较差[2]

    增益误差漂移最大值

    ±1ppm/°C

    ±5ppm/°C

    ×Ω 较差[2]

    失调电压最大值

    ±µV μ s

    ±µV μ s

    ×μ s 较差[3]

    失调电压漂移最大值

    ±0.1 μ µV°C

    ±0.5 μ µV°C

    ×Ω 较差[3]

    基准电压抑制(最大值)

    ±1.5 μ µV

    ±µV μ A/V

    ×μ s 较差[2]

    基准分压器精度(最大值)

    ±0.01%

    ±0.15%

    ×μ s 较差[2]

    版本 A 明确是该系列的高精度型号;版本 B 是低精度产品[1]。 这些并不是数据表脚注中微小的差异、它们表示基本的精度等级变化。

    Mag 如何评估 B 版本是否可接受

    根据您的系统环境、替换可能可行或有问题:

    如果出现以下情况、则可能可以接受 B 版本:

    • 您正在测量的电压 每个 FET ±、µV 150 μ V 的失调电压相对于检测电压 (V_sense) 可以忽略不计
    • 具有哪些影响 校准或修整 可以补偿已知温度下较高偏移的例程
    • 您的应用通过运行 窄温度范围 、限制较高漂移系数的影响
    • 下游 ADC 或控制器具有一个 粗略测量分辨率 超出 B 版本的误差裕度

    如果出现以下情况、则 B 版本可能不可接受:

    • 您正在测量的电压 小电流 在低 V_SENSE 电±下、µV 150 μ V 的失调电压会引入显著的百分比误差
    • 在温度范围内具有高精度 是必需的(例如,在−Ω 40°C 至+125°C 的整个工作范围内)[3]
    • 您的系统具有紧凑型封装 增益误差预算 这是围绕 A 版本的±0.01%增益误差设计的
    • 没有软件或硬件校准可用于补偿精度损失

    Pushpin 建议

    如果您的应用能够容忍较低的精度、则可以采用 INA241B3IDDFR 是有效的直接替换器件 —相同的引脚排列、相同的增益、相同的封装[1]。 但是、它不是与规格等效的替代产品。 您应该正式评估以下因素的影响:

    1. ×电压相对于最小预期 V_sense 增加 15 μ V
    2. 相对于系统总误差预算的增益误差增加 10×
    3. 如果您的设计在宽温度范围内运行、则漂移系数越高

    如果精度是不可商量的、则值得研究 INA241A3IDDFR 是否暂时缺货与已停产、或者探索 TI 产品系列中符合原始 A 版本规格的替代高精度电流检测放大器。

    引文

    1. INA241 数据表 (SBOSA30D)–Texas Instruments
    2. INA241 数据表 (SBOSA30D)–电气规格、第 6 页
    3. INA241 数据表 (SBOSA30D)–电气规格、第 5 页

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe