This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813K33-TPS3813K33DBVR:EP 德州仪器 (TI)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631636/tps3813k33-ep-tps3813k33dbvr-texas-instruments

器件型号: TPS3813K33- EP

TPS3813K33DBVR 德州仪器 (TI)
批号:5273369WCWTKY (1T):2689583ZGQ
COO:pH 日期代码 2522+5.

引脚分配也不正确、原因如下。

  • 连接到 U2 引脚 6 的 VCC3.3V 电源
    1. Good IC (DC 2326+5)

             i. VCC      3.3V 保持电源正常、没有问题。

    1. 错误的 IC  (DC 2522+5)

             i. VCC      3.3V 压降至= 0.9V、查看引脚 6 短接至 GND >、但尝试检查是否未找到开路/短路问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请帮助确认我对问题的理解:对于一个 TPS3813K33DBVR、当 VCC 降至 0.9V 时、RESET 输出不会将逻辑低电平置为有效。 这是正确的吗? 如果是、请提供有问题器件的原理图和示波器截图。

    谢谢、

    Henry