Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, TIDA-01350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMH5401
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-01350
尊敬的先生
我们已使用 LMH5401 构建了 TIDA-01350 电路。 所提及的元件完全相同、光电二极管具有相同的规格
我们使用 100kHz 和 80ns 脉冲宽度的激光源来拍摄令人兴奋的照片
第一阶段的输出是有问题的,第二阶段也是有问题的
- 我的问题是、在未提供输入或未连接光电二极管时、PIN13 的偏置输出电压相对于接地应该是多少
- 当使用激光串扰对光电二极管激励时、PIN13 相对于 GND 产生振铃输出
我测试了 3 个不同的电路板、并产生了相同的振铃。 我知道这是由电容效应导致的、但问题出在哪里
随附照片以供参考
由于论坛和 TIDA-01350 上没有可用数据、请提供一些解释