This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 增益与 PVDD 间的关系

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630754/tpa3255-tpa3255-gain-vs-pvdd

器件型号: TPA3255

对于具有从输出(预 LPF)到积分器混合输入的简单反馈的自振荡 D 类放大器、电压增益公式与反馈/音频输入电阻值与输出级电源/输入级电源电压之比成正比。

直观地说、输入级(积分器和比较器)与 PWM 占空比之间具有固定的关系。  因此、对于输入音频电压的给定(瞬时)值、将出现相应的占空比。

对于给定的占空比、模拟输出电压(滤波 PWM)将与输出级电源电压成正比。  例如、具有 32V 振幅的 50%占空比提供 16V 模拟电压、而采用 48V 的 50%占空比提供 24V 模拟电压(即 1.5 倍的输出电压)。

有人能证实使用 TPA3255 的电路的总电压增益将取决于输出级电源电压吗?  (大概数据表中引用的增益仅适用于“电气特性“测试条件下的电源电压 (PVDD=51V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在下一工作日向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:


    是的、TPA3255 的总体电压增益确实随 PVDD(输出级电源电压)而变化。 数据表“电气特性“部分列出的增益值是在特定测试条件(例如,PVDD = 24V 或 32V)下测得的、是参考值、而不是绝对常量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Peter。